Funzione: Questo comando apre la finestra di dialogo «Alarm Storage Export Configuration».
Chiama: Menu contestuale dell'oggetto «Alarm Storage».
Requisiti: L'applicazione è in modalità online con una configurazione di allarme. È stata configurata una memoria di allarme.
Questo comando apre la finestra di dialogo «Alarm Storage Export Configuration».
Dialogo: Configurazione dell'esportazione della memorizzazione degli allarmi - Impostazioni di base
«Esportazione del file»: Percorso del file CSV generato nel file system
|
«Esportazione di tutti» |
Tutti gli allarmi elencati vengono esportati. |
|
«Esportazione degli allarmi in un intervallo di tempo (timestamp attivato)» |
Intervallo di tempo definito per l'esportazione degli allarmi elencati. Si riferisce alla data di attivazione dell'allarme. Le marche temporali min./max. disponibili nella memoria degli allarmi o che sono state le ultime ad essere utilizzate in un'esportazione sono mostrate per mezzo di "Da" e "Fino a". Quando si seleziona l'intervallo di tempo, l'unità più piccola è un secondo. |
|
«Lingua» |
La casella di riepilogo comprende tutte le lingue disponibili negli elenchi di testo per i testi di allarme, nonché la lingua predefinita (<standard>). |
Dialogo: Configurazione dell'esportazione della memorizzazione degli allarmi - Impostazioni avanzate
|
«In salita» «In discesa» |
Ordinamento in base all'orario di attivazione dell'allarme |
|
«Valori formattati e timestamp» |
Le marche temporali sono formattate con il formato della data e dell'ora come definito
di seguito. |
|
«Dati grezzi dal file di memorizzazione degli allarmi» |
Le marche temporali e i valori vengono scritti nel file CSV non formattati, così come appaiono nella memoria degli allarmi. Allarmi, gruppi di allarmi e classi di allarmi vengono scritti in forma non leggibile nel file CSV come ID interni. |
|
Definisce la formattazione delle voci nel file CSV. Possibile solo se è stato selezionato il formato dei dati «Valori formattati e timestamp». |
|
|
«Formato REAL (sintassi printf)» |
Impostazione: «%.1f» |
|
«Formato della data» |
Le impostazioni vengono applicate dal controllo del sistema. |
|
«Formato dell'ora» |
Le impostazioni vengono applicate dal controllo del sistema. |
|
«Punto e virgola» |
Le voci del file CSV sono separate da un punto e virgola. |
|
«Virgola» |
Le voci del file CSV sono separate da una virgola. |
|
«Scheda» |
Le voci del file CSV sono separate da una tabulazione. |
|
«Ora locale» |
Disponibile solo se è stato selezionato il formato dati «Valori formattati e timestamp».
|
: Le marche temporali vengono scritte nel file CSV in ora locale.
: Le marche temporali vengono scritte nel file CSV in tempo universale coordinato
(UTC).